This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25069:LM25069在短路电流测试中损坏

Guru**** 2647905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793941/lm25069-lm25069-damaged-in-short-current-test

器件型号:LM25069

大家好、

由于我的客户使用 LM25069作为过流和短路电流保护器件、但我们发现器件的 OUT 引脚很容易损坏、在进行短路电流测试时、我们发现存在一个感应尖峰电压(<0.3V)。

我将介绍您的旧 E2E 线程、您建议在 OUT 引脚上添加一个1k 电阻器、并联一个散射键二极管。 我们这样做、它在50A 电流下工作、但由于客户的实际设计需求是保护100A 过流、因此 di/dt 将非常大。 则 OUT 引脚仍会损坏。

我想知道、如果我们用二极管替换1k 电阻器、那么在最坏的情况下防止感应尖峰低于0.3V 是一个好主意吗? 谢谢。

此致、

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    在快速关断事件期间、需要使用肖特基二极管来钳制正向侧的输出电压。

    您能否分享以下信息以了解该问题
    1.过载事件期间的测试波形
    A. Vin、Vout、GATE、计时器
    b.输出电压、栅极、计时器、输入电流
    2.短路事件期间的测试波形;输入电压
    A. Vin、Vout、GATE、计时器
    b.输出电压、栅极、计时器、输入电流

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    如数据表中所述、电感负载需要肖特基二极管。

     需要选择"峰值正向浪涌电流"大于设计最大快速电流跳变阈值的肖特基二极管。