This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046AEVM-833:关于输出电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046AEVM-833, TLV61046A, TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794915/tlv61046aevm-833-about-output-voltage

器件型号:TLV61046AEVM-833
主题中讨论的其他器件: TLV61046ATPS61093

你好。

在 TLV61046AEVM-833中、它用于输入电压= 3V、输出电压= 12V、Iload = 80mA 的条件下。

当 Vin = 2.8V 时、输出电压会下降。

但是、当输入电压从 Vin = 3V 逐渐降低到2.8V 时、输出电压不会下降。

这是 TLV 61046A 的性能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:
    您是否在启动期间加载?
    请注意、在启动期间电流限制较小或 Vout 过低。 此功能旨在防止短路电流、但会限制负载启动能力。 因此、请在 Vout 上升到目标之前禁用负载。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你,Minqiu。

    >启动期间是否加载?

    ->可以,在负载连接的情况下,打开电源。

    >请注意,启动期间电流限制较小,或 Vout 过低。  

    ->启动时 mA 电流限制是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关详细信息、请查看数据表中的"7.3.3软启动"和"7.3.5输出短路保护"。

    最小 ISW_LIMIT 仅为20mA。 @VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V  

    ----------------------------------------------------------------------

    当 EN 引脚被拉至高电平时、TLV61046A 开始软启动。 在软启动周期开始时 、隔离 FET 缓慢导通、以30mA 电流为输出电容器充电约2ms。 这称为 预充电阶段。 在预充电阶段之后、TLV61046A 开始开关。 这称为开关软 启动阶段。 内部软启动电路根据输出电压限制峰值电感器电流。  当输出电压低于3V 时、峰值电感器电流限制为140mA。 随着输出电压 从3V 上升到5V、峰值电流限制逐渐增加到980mA 的正常值。 开关 软启动阶段通常约为5ms。 软启动功能可降低启动期间的浪涌电流。

    每当输出电压降至4V 以下时、TLV61046A 便开始限制输出电流。输出 电压越低、输出电流限制越小。 当 VOUT 引脚对地短路时、输出电流限制 为小于200mA。 此功能可在输出对地短路时保护器件免受损坏。

    ----------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    >ISW_LIMIT 最小值仅为20mA。 @VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V
    ->我认为系统不是20mA,因为它是3V 输入12V 输出。 这种识别是否错误?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenta:
    在启动期间、Vout 将从零上升到目标。 因此、有一个周期、即 Vout 远低于目标值。 因此、在启动过程中、它可能会受到非常小的电流限制的限制、这是有道理的。

    您可以在启动后加载吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    感谢你的答复。
    我理解了内容。
    您是否不知道 IC 没有此电流限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kenta:
    您的最小输入电压是多少?
    TPS61093可能适合您的应用。 您可以查看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    感谢你的答复。

    在我们考虑使用3V 电池(CR123A)的应用时、
    我希望您在大约2.5V 的电压下工作。
    我将检查推荐的 IC。

    此致