主题中讨论的其他器件: TLV61046A、 TPS61093
你好。
在 TLV61046AEVM-833中、它用于输入电压= 3V、输出电压= 12V、Iload = 80mA 的条件下。
当 Vin = 2.8V 时、输出电压会下降。
但是、当输入电压从 Vin = 3V 逐渐降低到2.8V 时、输出电压不会下降。
这是 TLV 61046A 的性能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
在 TLV61046AEVM-833中、它用于输入电压= 3V、输出电压= 12V、Iload = 80mA 的条件下。
当 Vin = 2.8V 时、输出电压会下降。
但是、当输入电压从 Vin = 3V 逐渐降低到2.8V 时、输出电压不会下降。
这是 TLV 61046A 的性能吗?
您好:
有关详细信息、请查看数据表中的"7.3.3软启动"和"7.3.5输出短路保护"。
最小 ISW_LIMIT 仅为20mA。 @VIN = 2.4V、VOUT = 3.3V
----------------------------------------------------------------------
当 EN 引脚被拉至高电平时、TLV61046A 开始软启动。 在软启动周期开始时 、隔离 FET 缓慢导通、以30mA 电流为输出电容器充电约2ms。 这称为 预充电阶段。 在预充电阶段之后、TLV61046A 开始开关。 这称为开关软 启动阶段。 内部软启动电路根据输出电压限制峰值电感器电流。 当输出电压低于3V 时、峰值电感器电流限制为140mA。 随着输出电压 从3V 上升到5V、峰值电流限制逐渐增加到980mA 的正常值。 开关 软启动阶段通常约为5ms。 软启动功能可降低启动期间的浪涌电流。
每当输出电压降至4V 以下时、TLV61046A 便开始限制输出电流。输出 电压越低、输出电流限制越小。 当 VOUT 引脚对地短路时、输出电流限制 为小于200mA。 此功能可在输出对地短路时保护器件免受损坏。
----------------------------------------------------------------------