This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:TPS3851-Q1从 VPOR 到复位(低电平)的最长时间

Guru**** 1165780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851-Q1, TPS3851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794028/tps3851-q1-tps3851-q1-maximum-time-from-vpor-to-reset-low

器件型号:TPS3851-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3851

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPS3851-Q1复位的问题。

在数据表中、"。 在启动期间、低于指定的上电复位(POR)电压(VPOR)时、复位状态未定义。 高于 POR、RESET 变为低电平并保持低电平"、  问题是从 未定义状态到复位低电平状态的最长时间如下所示。
请提供建议吗?  

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太马崎-圣、

    此时间取决于 Vdd 的压摆率。 由于复位在 VPOR 以下未定义、因此 Vdd 达到 VPOR 所需的时间将是复位保持未定义的时间。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhinav-San、

    感谢你的答复。

    客户没有问我们 TPS3851控制的从启动到复位低电平的时间。 客户对从超出 VPOR 到 TPS3851控制的复位输出变为低电平的时间有疑问。 这是否也未定义?

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,山崎-圣,

    VPOR 是我们定义的技术规格、用于描述在什么 VDD 电压(通常为100毫伏)下、当前未定义的输出将达到最大"低"电压。 此技术规范定义了此瞬态条件的输入电压、但通常指定的最大"低"输出电压。

    一旦超过 VPOR (并且低于器件阈值)、输出功率级被定义(并且为低电平)、但是内部逻辑不被打开/工作。 一旦达到器件的 Vdd、min 规格、就可以保证所有数据表规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marshall-San、Abhinav-San、

    非常感谢您的评论。
    如果客户有其他问题、我可以再问您吗?

    此致、
    Akihisa Tamazaki