This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:电离辐射容差

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794541/tps82130-tolerance-to-ionizing-radiation

器件型号:TPS82130

大家好、

我的客户对 TPS82130有疑问。 问题如下:

检查具有 X 射线的印刷电路板是否会损坏 TPS82130SILT?
TPS82130SILT 可承受多大的 X 射线强度?
TPS82130SILT 可支持多长时间?

请帮帮我  

BR

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我将尽快回复您的查询。

    保持您的发布状态。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    闪存通过将电子电荷存储在浮动栅极存储器单元中来存储数据。 如果 X 射线击中浮动门、电荷可能泄漏。 当泄漏超过一定程度时、该位将被擦除。 因此、理论上、在 X 射线下始终存在曝光闪存的风险。 闪光是否损坏取决于它接收到的辐射量、这受 X 射线机器的曝光时间、射束电流和电压电势的影响。 X 射线机不同、因此 TI 很难指定安全阈值。

    但是、客户可以执行测试:如果设备能够承受 X 射线暴露的时间比实际应用案例长10倍、则设备应该正常。 客户应避免在 X 射线下长时间检查或离开电路板。

    此外、X 射线机器通常生成相对较宽的频谱、但仅使用特定频率来生成图像。 应用薄锌膜过滤输出不必要频率的技术可用于减少电路板的 X 射线曝光。 请参阅 Richard C. Blish II、Susan X.Li 和 David Lehtonen、《表面贴装 IC X 射线检查的滤波器优化》、《IEEE 器件和材料可靠性交易》、第2卷、第4期、2002年12月。

    此致、
    Omar