This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1中的最大占空比确定

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794708/ucc28951-q1-max-duty-cycle-determination-in-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

大家好、
我正在尝试找到变压器匝数比(第37页、第8.2.2.2节)。 在本示例中、(最大占空比) Dmax 为70%、但控制器规格(第5页)显示在 fsw=100kHz 时 Dmax 为95%。

Dmax 是否会根据应用而变化(如上例中的应用)? 如果是、如何计算该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dewang、

    我已联系我的同事回答您的问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gupta:

    根据您的需要设置最大占空比。 第37页的经验值为70% Dmax、这将获得更好的调节效果或可能更好的效率。 您可以在计算匝数比时将其设置为80%或90%。 无论如何、Dmax 取决于最小输入和最大负载上的匝数比。

    UCC28951可支持第5页中显示的95% Dmax。


    谢谢