This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:发热问题

Guru**** 2521030 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795199/lmr14030-heat-concern

器件型号:LMR14030

大家好、

我能否使用此器件以24V 输入输出12V/2.5A? 大致效率是多少?

因为数据表只描述了3.3V 或5V 输出的效率。

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    LMR14030适用于24V 到12V/2.5A 的转换。 当 fsw=500kHz 时、估算的 eff 约为96%。