This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852:RESETn 输出脉冲最小宽度

Guru**** 2391165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791539/tps3852-resetn-output-pulse-minimum-width

器件型号:TPS3852

您好!

我们在电路中看到 TPS3852周围出现了一些奇怪的行为。

我们使用 SET1引脚上的反馈来启用和禁用看门狗。 我们已经看到、在活动 WDO 事件期间通过 SET1禁用会终止该事件。 这与前一个答案中所述的情况相同。

但是、我们还看到、在某些情况下、复位输出也会缩短、而不是标准的200ms 持续时间。

您能否确认这是否可行以及机制是什么?

谢谢 Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我对你的问题有点困惑。 您是指 tRST 降至数据表中指定的200ms 以下吗? 这是在你之后发生的
    正在通过 SET1禁用、或者您是否注意到这一点、尽管如此。 您能否进一步解释您的"特定条件"?

    谢谢、
    Abhinav Sharma。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    是的、未达到 tRST 时间。 它不是200ms、但可以是最小宽度的尖峰。

    我们使用 WDO 输出来禁用3V3电源。 此3V3电源通过电阻器连接到 MR 输入。 这是生成复位输出的路径。

    VDD 输入始终为5V、因此 TPS3852始终受电。 因此、我们不会使用该引脚上的电压阈值检测器来生成复位。 但是、当我们这么做时、加电时、tRST 为200ms、正如广告中所说的那样。

    因此、在电路中、我们得到一个生成 WDO 的看门狗事件。 这将禁用连接到 MR 输入的3V3电源。 当该电源降至大约2V 以下时? 我们获得了一个复位输出、通过将设置输入设置为零、我们使用该输出来禁用看门狗。

    这会重新启用3V3电源、电路再次开始工作。 然而、由于复位已经消失、电路不会获得复位并且初始化不正确。

    因此、原来的问题仍然存在、在使用 MR 输入以截断 tRST 时间时、是否有机制?

    谢谢、Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    tRST 短接的规定条件未超过技术规格。 这让我相信、设置中很可能会出现错误、并且可能与您使用 SET1通过反馈动态启用/禁用看门狗的配置有关。 如果您查看数据表的第7.3.4.1节、会有一个名为 TWD-setup 的延迟、该延迟描述了如果您使用 SET1将看门狗更改为已启用、则看门狗响应 WDI 上的更改之前需要最短的等待时间(150us)。 话虽如此,这可能不是问题所在。 您是否可以提供您使用 TPS3852的模块原理图、以便我进一步分析? 您描述的行为超出了正常操作范围、我以前在该器件中没有看到过它。

    谢谢、

    Abhinav Sharma。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pete、

    您的设计调试进展如何?
    您是否仍然对器件性能有疑问?
    您是否对器件特性和/或性能有任何未回答的问题?

    让我们知道如何帮助我们:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题现已解决。 TPS3852没有问题。

    我提到过、我们使用看门狗功能来控制连接到另一个电路的3V3电源。 此电路包含一个微处理器(STM32F 系列)。 正是该器件在检测到3V3电源上出现欠压时驱动 RESETn。 在触发 TPS3852 MRS 输入之前、这太短(20us)、无法重新初始化微处理器、但足够长、无法复位看门狗电路。

    我们通过在看门狗电路中添加延时时间来解决该问题、但您也可以将 RESETn 网络拆分为不同的部分。

    因此、值得记住的是、STM32系列复位引脚是一个开漏引脚、可由网络上的任何器件驱动、包括微处理器本身。

    谢谢 Pete