This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:SoC 从90%跃升至82%(18件中有1件)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792289/bq28z610-soc-jump-from-90-to-82-1pcs-out-of-18pcs

器件型号:BQ28Z610

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在评估 BQ28z610、 他们完成了18个原型、发现了1个 SOC 跳转问题。 他们进行了 AB-BA 测试、并在 BQ28z610之后确认了此问题。 附件包括日志、gg 文件、srec 文件。

您能帮您检查并提供一些建议吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ28z610.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    附加的日志文件不会在 RSOC 中显示跳转。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 onyx:

    抱歉、我不知道如何将日志传输到 Excel 文件并检查 SOC 跳转。 您能帮助检查客户随附的另一个文件吗? 非常感谢

    e2e.ti.com/.../newbat_2D00_201904120937_2D00_uncharge_2D00_421.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加的日志文件也不显示任何跳转。 请与客户核实、确保您正在查看 RSOC 列、以确保您看到 SOC 跳转。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

     由此给您带来的不便、我们深表歉意。  随附的是更新版本、您可以从2229~2230 (2222-2223)行找到 RSOC 跳转

    e2e.ti.com/.../201904091646_2D00_uncharge_2D00_526.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    运行了一个 remcap 仿真、并且监测计必须已经对 rem cap 进行了修正。 您是否启用了平滑处理? 平滑处理功能可防止 SOC 发生此类跳转、除非您单击"空"

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Onyx:
    明白了、非常感谢您的支持、我会让客户尝试一下。