This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:RTN 至 GND

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791544/tps2660-rtn-to-gnd

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663TPS23756

你(们)好,先生  

我是否知道 TPS2660使用背靠背 MOSFET 来隔离 RTN 和 GND?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    该器件使用背对背 MOSFET 实现从输入到输出的主 PowerPath。 从 RTN 到 GND、器件不使用背靠背 MOSFET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    我是否可以知道 RTN 到 GND 具有体二极管并且方向从 GND 到 RTN?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    方向是从 RTN 到 GND、防止电流从 GND 流向 RTN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lokesh

    我是否知道 RTN 至 GND 始终打开? 或者如果器件 EN 为低电平,RTN 到 GND 将关闭还是不关闭?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lokesh

    我是否知道您的建议?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    TPS2660中没有 EN 引脚、您是说 SHDN 引脚吗?

    如果需要对输入端进行反极性保护、您还可以考虑使用 TPS2663器件。 这些器件无需额外的 RTN 引脚即可提供反向输入极性保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    是的!! SHDN 引脚
    这是一个特殊应用、我们希望在 AC24V 和 POE54V 上使用2个 TPS2660
    在这种情况下,有从 GND 到 RTN 的泄漏电流
    作为您的答复,TPS2660有一个二极管,方向是 RTN 到 GND
    但我想确保当 SHDN 较低(关断)时、GND 到 RTN MOSFET 将打开并使用二极管来阻断泄漏电流

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    AC 24V 是否为正 DC 24V 电源? 或者它也具有-24V?

    您是否在寻找54V 电源和24V 电源的 ORing、与下面的系统示例类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    AC24V 原理图在原理图下方,它将具有37V 直流电压,然后是桥式二极管  

    如果路由器同时工作两组 IPCAM、泄漏电流将从 VSS 流向 RTN、则会发生此泄漏电流问题

    因此、我们希望确保 TPS2660具有块功能  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    只有当 IN 引脚上的电压为负时、反极性块才会断开 RTN 与 GND 的连接。 TPS2660中的 RTN 引脚与 TPS23756中的 RTN 引脚具有不同的功能。

    在此应用中、TPS2660中的反向电流阻断功能(RCB)将非常有用、因为它可以阻止 TPS2660的 OUT 至 IN 引脚。

    您能否在 PMP6659设计的哪些输出或输入上提供 TPS2660? 以及功率将如何流动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、
    如果您对此应用中 TPS2660的使用有任何疑问、敬请告知。 请随时发布查询并重新打开此主题。