This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:输出电压错误

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791247/tps1663-wrong-output-voltage

器件型号:TPS1663

您好!  

我使用 TPS16630RGET 作为系统的输入电子保险丝。 当我尝试仅调试这个芯片时、我提供48V 输入并从这个芯片获得36V 输出。 我有一个大电阻器连接到此芯片的输出端。 这意味着它在整个芯片上具有12V 的压降。 此外、当我尝试将输入从40更改为50时、输出电压始终为36V。 我不知道您对此问题是否有任何想法或建议。

谢谢、  

Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keyao Sun、您好!

    您能否分享您使用过的 TPS16630原理图?  VOUT、VIN、FLTb 和 IMON 引脚的和波形。 这将有助于我们了解这种行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、  

    感谢您的回复、很抱歉未提供足够的信息。

    原理图如图1所示、欠压阈值设置为27V、而过压首先设置为55V、现在通过短接 R3变为无穷大。 过流限值通过6kOhm RLIM 设置为3A。 该芯片始终由3.3V 输入启用。

    图2显示了具有35V 输入时的正常工作情况。 图3显示了当输入电压为48V 时的错误输出、它为我提供36.6V 的输出、如图所示。 很抱歉、我没有故障引脚信号。

    谢谢、  

    Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyao、

    看起来您使用的是 TPS16632器件来代替 TPS16630。 TPS16632具有36.6V (典型值)的过压钳位。 请参阅以下数据表中的规格、能否检查 您电路板上的 TPS16632器件?

    关于原理图的另一个建议是、请使用 Cdvdt >= 10nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、

    我在开始时也有同样的想法。 但我确信我使用的是16630、至少如图所示、它印在芯片上。 此外、它还在 TI 网站上订购。 TI 是否有可能错误地封装芯片? 也许我应该订购一些新芯片? 那么、这非常令人困惑。

    谢谢、

    Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyao、

    TPS16630和 TPS16632的预量产样片具有与 PTPS16630相同的封装标记。 因此、它可以是器件(TPS16630或 TPS16632)中的任何一个。

    请检查 TI 订单或发票中的器件型号、以获取您获得的样片。

    TPS16630和 TPS16632现已投入生产。

    可从以下地址申请量产样片: http://www.ti.com/product/TPS1663/samplebuy

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、  

    我之前订购的芯片如下所示。 它是正确的芯片吗?  如果您认为问题是由滥用16632引起的、我将再次订购一些新发布的芯片、看看它是否可以正常工作。

    谢谢、  

    Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyao、

    这是正确的器件。

    我正在研究这个问题、几天后回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keyao、

    我们已在类似的测试设置中测试了 TPS16630器件根据您的原理图和示波器截图、输入电压为48V 时、输出增加至48V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lokesh、  

    感谢你的帮助。 我认为这对我来说是一个好消息、因为至少正确的芯片应该能够工作。 我认为唯一可能的原因是 TI 给我发送了错误的 TPS16632。

    我已经重新订购了一些新芯片。 如果我有一些新结果、我会告诉您。

    再次感谢您的帮助。

    此致、  

    Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新芯片现在工作正常。

    谢谢、  

    Keyao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keyao、如果您对此器件有任何疑问、敬请告知。