This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623EV:lm2623ev/nopb 演示板

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623EV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795090/lm2623ev-lm2623ev-nopb-demo-board

器件型号:LM2623EV

我已经查看了其中两 个 lm2623ev/nopb 演示板。 我将电源连接到第一 个电路板 的输入端并打开电源。 电源设备已折叠。 我的第一个想法是把它烧毁了吗? 我将红色导线(VIN)与黑色导线(GND)的电 阻归零。 我有第二块板。 在为其供电之前、我将欧姆表放置在两个引脚上。 再次为零欧姆。 这是一个新电路板、就在包中。 是否有人可以在那里测试电路板并告诉您 TI 应该欧姆的电阻? 电路板应简单、一侧应接通电源、另一侧应接通电源。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    电源的电压和电流限制设置是什么? 通常、EVM 是可靠的。 如果您在输入电压下提供3V 电压、输出电压应为5V。