This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:通过 I2C 读取寄存器?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793523/bq28z610-read-registers-via-i2c

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

团队、

是否有方法读取 BQ28Z610寄存器来识别哪个"系统级保护"已经启动?
例如、BQstudio + EV2300 / EV2400是否可用于该应用? 或者、您是否需要外部 MCU 板来运行客户软件以访问 I2C?
EV2300/EV2400能否连接到定制板或仅连接到 EVM?

在开发过程中如何调试问题的一些指导原则是什么?
实际问题表现为 BQ28Z610以25ms 的速率打开/关闭 FET、使电池组电压电平在3.8和4.2V 之间振荡:

提前感谢、

A.