This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A-Q1:TL1963-Q1和 TPS7A-Q1的 CTE 值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B70-Q1, TPS7A60-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794821/tl1963a-q1-cte-value-of-tl1963-q1-and-tps7a-q1

器件型号:TL1963A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B70-Q1TPS7A60-Q1

你好。  

我的客户要求在下面分享 IC 的 CTE 信息。

 

  • TL1963ADCQR (引线框)的 CTE (热膨胀系数)

  • TPS7A6033QKVURQ1 (引线框)的 CTE (热膨胀系数)

 

您能否向我分享上述 IC 的 CTE 值、或让我知道如何算出信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您可以从材料成分搜索中找到稳压器的材料成分、包括引线框。 对于列出的两个器件、引线框主要是铜。

    www.ti.com/.../home.html

    如果您需要更多具体信息、请使用以下支持表:

    http://www.ti.com/supportform

    请注意、TPS7A60-Q1要求最低输入电压为11V。如果您的应用无法满足该最低输入电压、请考虑 TPS7B70-Q1。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    谢谢。