This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:有关 TL431的应用问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794539/tl431-a-application-question-about-tl431

器件型号:TL431

各位专家:

在阅读 TL431数据表时、图36。 我发现这种设计可能存在问题:

由于 VI (BATT)直接连接到 REF 的电阻分压器。 当 Vi (BATT)高于下限时、REF 上的电压将不可避免地高于2.5V。 正如我可以考虑的、将 R3放在第一个电阻分压器(左侧一个)可以解决此问题之前。 请说明一下。 感谢你的帮助!

-文豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    当 Vi (BATT)高于下限时、R1B/R2B 的阴极分压器将为右侧 TL431的 REF 提供高于2.5V 的电压。 之所以需要这样做、是因为电压将导致比较器触发、而右侧 TL431的阴极将为~2V、从而点亮 LED。

    我们不希望将 R3放在电阻分压器之前、否则我们将失去精度、并且必须在计算中添加 R3。 这是因为 R3将具有压降。

    电池电压 TL431阴极电压 右侧 TL431阴极电压 LED
    Vi (BATT)<下限 ~Vi (BATT) ~Vi (BATT) 关闭
    低电平< VI (BATT)<高电平 ~2.5V ~2V 打开
    高电平< VI (BATT) ~2V ~Vi (BATT) 关闭

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回复。 由于情况如此、我有更多的问题:

    REF 引脚是否会灌入电流以保持该引脚等于2.5V?

    2、如果 REF 高于2.5V、TL431将使内部 darlinton 对饱和、从而执行比较器类似的操作。 REF 引脚上的电压可以达到多高? 它在数据表中并不具体。  

    谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    此仿真可能会回答您的一些问题:

    e2e.ti.com/.../wenhao2.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    Kai 的仿真有助于展示电路的功能。

    您的问题。

    是的、REF 引脚将灌入电流、以使 VREF 保持在2.5V 左右。 没有绝对最大电压、因为在超出绝对最大电流之前、它的 CV 值更大。 当 Iref 低于1mA 时、TL431 VREF 将介于2.5V 和~2.6V 之间。 即使绝对最大值为10mA、我也建议将 IREF 保持在1mA 以下。 由于 您知道 R1B 和 R1A 两侧的电压、因此可以设计1mA 限值。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Macro、您好。

    感谢您的回复。 这解决了我的问题。

    -文豪