各位专家:
在阅读 TL431数据表时、图36。 我发现这种设计可能存在问题:
由于 VI (BATT)直接连接到 REF 的电阻分压器。 当 Vi (BATT)高于下限时、REF 上的电压将不可避免地高于2.5V。 正如我可以考虑的、将 R3放在第一个电阻分压器(左侧一个)可以解决此问题之前。 请说明一下。 感谢你的帮助!
-文豪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wenhao、
当 Vi (BATT)高于下限时、R1B/R2B 的阴极分压器将为右侧 TL431的 REF 提供高于2.5V 的电压。 之所以需要这样做、是因为电压将导致比较器触发、而右侧 TL431的阴极将为~2V、从而点亮 LED。
我们不希望将 R3放在电阻分压器之前、否则我们将失去精度、并且必须在计算中添加 R3。 这是因为 R3将具有压降。
| 电池电压 | TL431阴极电压 | 右侧 TL431阴极电压 | LED |
| Vi (BATT)<下限 | ~Vi (BATT) | ~Vi (BATT) | 关闭 |
| 低电平< VI (BATT)<高电平 | ~2.5V | ~2V | 打开 |
| 高电平< VI (BATT) | ~2V | ~Vi (BATT) | 关闭 |
-Marcoo
您好、Wenhao、
此仿真可能会回答您的一些问题:
Kai
您好、Wenhao、
Kai 的仿真有助于展示电路的功能。
您的问题。
是的、REF 引脚将灌入电流、以使 VREF 保持在2.5V 左右。 没有绝对最大电压、因为在超出绝对最大电流之前、它的 CV 值更大。 当 Iref 低于1mA 时、TL431 VREF 将介于2.5V 和~2.6V 之间。 即使绝对最大值为10mA、我也建议将 IREF 保持在1mA 以下。 由于 您知道 R1B 和 R1A 两侧的电压、因此可以设计1mA 限值。
-Marcoo