This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:关于 EOS 模式和 GE 使能引脚

Guru**** 2568595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790985/bq35100-regarding-eos-mode-and-ge-enable-pin

器件型号:BQ35100

尊敬的先生:

1. MCU 是否有中断引脚、以便在 BQ35100感应/实现处于 EOS 模式时触发? 还是通过 I2C 进行通信? 我们提出这一要求的主要原因是、我们希望节省功耗、因此我们不希望始终让 MCU 来拉取 I2C 消息。 至少当 BQ35100意识到 LiSoCl2电池几乎是平的时。  

2.从数据表中可以看出、MCU 需要控制 GE 使能引脚以节省整体功耗。 默认情况下、如果我们使用的是 LiSoCl2主电池、BQ35100需要唤醒以进行读取以捕获电池的时间有多长或多少次处于 EOS 模式? 我的问题是、例如、如果我们每1小时只启用一次 IC、那么在系统接收到 EOS 消息之前、电池是否有可能获得 EOS/Flat/Empty?

在我们的设计中、我们使用的是 TL-5930、LiSoCl2原电池、3.6V、容量为19Ah。 我们的系统待机电流当前以0.11mA 的电流进行测量。 我们的无线电每天大约打开4次、在传输过程中、峰值电流可高达220mA。 考虑到 BQ35100数据表中的简单电路以及0.1oHm 的感应电阻器值、不确定它是否适用于我们的设计?

4.我们是否可以使用 BQ35100来显示剩余电量? 例如,100%,80%,60%… 0%、为了让用户知道剩余电量、当系统接收到 EOS 消息时、我们可以提醒用户更换电池。 同样、我们使用的是 TL-5930、LiSoCl2主电池、3.6V、容量为19Ah。

谢谢。

从中删除

仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sim、
    有一个 ALERT 引脚。
    2.这取决于您的应用程序的最后预期时间。 在接近应用预期会耗尽的时间段时、您可以开始进行更频繁的测量。
    该器件专为此类应用而设计。 PS 请参阅 EVM 用户指南参考原理图。
    4.如果所使用的化学 ID 与您的细胞匹配、那么 SOH 预测将会很好。 您可以根据命名规则确定单元格匹配

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    根据我在数据表中的理解、当我们低于我们设置的电压阈值时、ALERT 引脚处于触发状态。 也就是说、这个引脚也被使用了、如果 IC 检测到电池为 EOS (用于 Li-SOCL2)和 SOH (用于 Li-MnO2)、那么通过 ALERT 引脚触发 MCU 吗? 此外、如果 IC GE 引脚未启用、ALERT 引脚是否工作?
    2、这是个好主意、但您能提供更多信息吗?我们如何确定电池是否朝向 EOS 级倾斜? 示例、BQ35100提供了哪些信息、以便我们可以让 MCU 在 GE ENABLE 引脚上更频繁地触发?
    3、是的、我们参考原理图的 EVM 参考原理图。 我们一侧提出了一个问题、因为参考原理图中的感应电阻器、文档(sluubh7.pdf)第4.1节显示了0.1欧姆。 这就是为什么、我们要问它是否能够感应0.11mA 的待机电流?
    很遗憾、我们使用的是 Li-SOCL2电池类型、而不是 LiMnO2。 那么、除了 EOS 之外、我们是否可以通过某种方法来指示用户剩余的电池容量?

    谢谢。

    从中删除
    仿真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须启用 GE 引脚。
    2.通过测试电池以了解电池的老化曲线,您可以通过实验确定这一点。
    3在累计器模式下、监测计可报告的分辨率为1mA。 要报告更高的电流、您必须参考应用手册调整电流测量。
    www.ti.com/.../slua792
    4.如果在累加器模式下使用监测计、主机可以根据监测计中的数据计算 SOH。 如果您在 EOS 模式下使用、如果电池电量监测计不存在化学 ID、则必须由 TI 对电池进行表征、以便根据电阻分布相对准确地报告 SOH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    1) 1)因此、根据之前的项目3和4、如果我使用的是锂离子 SOCL2电池、并且使用 BQ35100、那么我只能检测它是否为 EOS 模式。 对于 Li-SoCL2、无法正确指示电池容量的剩余百分比?
    2) 2)为了让问题知道电池的 EOS、我可以做的测试是让它运行、直到电池电量耗尽、 但是、有没有一个参数我可以通过 I2C 从 BQ35100读取到我们的 MCU、以确定电池是否进入 EOS?

    很抱歉、我想问一些更具体的问题、因为我们需要光绘板释放、所以我们需要确保我们设计的 BQ35100符合我们的预期。

    谢谢。

    从中删除
    仿真
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,SIM
    1.化学 ID 是否与单元格完全匹配。 监测计将通过电阻- SOH 相关性报告 SOH
    2.当监测计确定电池处于 EOS 时、会设置一些标志。 PS 有关更多详细信息、请参阅技术参考手册。

    www.ti.com/.../sluubh1

    谢谢
    Onyx