This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:关于手动复位

Guru**** 2384460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602, LM43602-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794495/tps3808-q1-about-manual-reset

器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:LM43602LM43602-Q1

你(们)好。

我的客户设计了如下复位电路。  

它们在 SENSE 和/Mr.之间添加了上拉电阻器(R2:4.7k Ω)

如果 MCU 不控制 /MR (/MR 输入信号为高电平)、并且 LM43602的输出电压 稳定、附加的上拉电阻器是否会导致输出问题?

 上拉电阻器是否会对电路产生不良影响?

请参阅下面的 LM43602-Q1电路。

请尽快检查并回复。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我不会在 MR 和 SENSE/VDD 上使用电阻器。 这是因为器件的 MR 引脚已经有一个内部上拉电阻器。 不需要该电阻器。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Marcoo

    我知道它具有内部电阻器。
    我想知道在添加上拉电阻器时是否存在问题。
    我的客户已经发货了一个添加了上拉电阻器的产品。
    他们询问了添加的上拉电阻器是否可能导致复位问题。
    如果由于额外的上拉电阻器而在 MR 引脚上没有信号、是否会出现复位问题?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    使用外部上拉电阻器根本没有问题。 当/MR 上没有信号时、/MR 引脚将通过外部和内部上拉电阻上拉、并防止任何复位。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    -Michael D