This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:BQ27510-G3和 BQ40Z60问题

Guru**** 2533670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795018/bq27510-g3-bq27510-g3-and-bq40z60-question

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60BQ34110

您好!

我们的客户有一个问题:

BQ27510-G3和 BQ40Z60的限制是,TI BQ 具有特定的算法来评估电池随时间的衰减,但在以下情况下不会发生 Qmax 和 Ra 表更新:

放电深度(DoD)小于37%。

温度超出10C-40C 的范围。

但是、在我们的应用中、温度通常高于40°C、放电深度小于5%。 因此、这种类型的电池管理控制器不适合我们的应用。

是否可以帮助您了解其他 BMC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anders
    您是否考虑对您的电池组进行调节维护、在这种情况下、您经常通过执行学习来确保获得 Qmax 和 RA 更新。

    或者、我们还有一个器件、bq34110、用于极少放电的应用。
    谢谢
    Onyx