This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:MPPT -确定电阻器值与放大器;低充电电流问题

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794651/bq25504-mppt---deciding-the-resistor-values-problem-with-low-charging-current

器件型号:BQ25504

大家好、

我在决定 MPPT 电阻器的正确值时遇到问题。 我将 BQ25504EVM 模块与除可编程电阻器之外的所有原始组件搭配使用。

我的太阳能阵列由25个并联电池组成。 我附上了一些图片、描述了我找到太阳能阵列 MPP 的方法。  

在使用1kW 卤素灯作为源极和10kOhm 电位器作为负载找到 MPP 后、我使用 SLURAQ1 Excel 表格查找与 Umpp (1、061V)相对应的正确电阻器值

我用上述值替换了电阻器、并使用相同的实验室设置(1kW 卤素-距离电池45 cm)、我仅达到30mA 的电池充电电流、如果我们考虑 ISC = 256mA、这种情况令人遗憾 (VBAT 上的电池- 400mAh / 3.7V 锂离子电池)。  

您是否知道我的流程中可能存在什么问题?

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Boris、

    根据您的 I-V、您似乎已经找到了太阳能阵列的 MPP。 使用升压充电器的数据表效率曲线(效率= Pout/Pin=VBAT*ICHARGE/81mW)、您可以预期的最大 ICHARGE 是多少? 从数据表图5中可以看出、VBAT=3.0V 且效率为78%、~1.0V MPP 提供75mA 电流、因此您可以预期 ICHARGE=21mA。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    感谢您的回复、您是否认为有某种方法可以从我的太阳能阵列获取更大的电流?

    感谢您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    不幸的是,我没有。  您将根据 配置从阵列中拉出最大输出功率。   

    此致、

    Jeff