This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SDWEVM-017:EVM 电路板尺寸

Guru**** 2554790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794880/iso5852sdwevm-017-evm-board-dimension

器件型号:ISO5852SDWEVM-017

您好!

我可以获得有关电路板尺寸的信息吗?
我想知道4孔 φD 和间距。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    孔尺寸为110mil。 水平间距为3720mil、垂直间距为2265mil。

    此致、
    Audrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需确认该 EVM 是否适合标准半桥模块、例如三菱的 CM225DX-24S1和其他供应商的类似外形模块。 因此、尺寸(以 mm 为单位)将相应地为94.5 mm 和57.5mm。

    此致、

    Rais