This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:LMG341*子板和主板

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070, LMG3410R050, DRV421, INA253EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789866/lmg3410-hb-evm-lmg341-daughter-boards-and-motherboards

器件型号:LMG3410-HB-EVM
主题中讨论的其他器件:LMG3410R070LMG3410R050DRV421INA253EVM

你好

LMG3410R050和 LMG3410R070具有不同的电阻、因此、我想允许使用不同的电流。  我的问题是:

·       这些电源开关的子板的额定电流均为8Amp。 在这种情况下、两个子板之间的区别是什么? 电源开关的响应时间? 如果不是、有什么区别?

·       8安培限值是来自子板还是主板的电感器?

·       如果这是主板限制、我们不使用此主板、那么这2个子板中每个子板的电流限制是多少?

·       据说主板测量 GaN switching....please 向我们解释测量开关意味着什么? 它是否测量开关时间、开关期间的电压、开关期间的电流等?

·       如果我们要测试子板的闭环性能,主板似乎不有用。。 您是否有产品或参考设计可供我们用于测试闭环性能?

·       如果我们想单独使用子板...您是否有任何产品或参考设计来测量电流和/或电压(桥臂的交流侧和/或直流侧)?

此致

Sam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您的提问。 以下是我的答案:

    器件的额定值高于该值、通常为12A。 有关8A 的限制是由于子板 PCB 上的连接引脚所致。 它们的额定值为8A、在本例中、我们必须将其额定值为8A。

    2.这不是主板限制。

    3."测量开关"意味着我们在主板上有开关节点测试点、您可以轻松地进行探测。 您可以查看主板上的开关节点电压波形。

    目前、我们有很多具有闭环运行的参考设计、例如 PFC、逆变器和直流/直流转换器。 请访问 ti.com/gan。 对于此子板和主板设计、它们主要用于开关性能评估、因此我们没有闭环功能。

    我们的大多数参考设计都使用这里的子卡。 当然、您可以单独在线购买子卡。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的连星

    感谢您的回复。

    您能否给我们提供个特定的设计参考或一个我们可以购买的特定产品、以测量上述子板的直流/交流电流和电压。 如果您是特定的、我们将不胜感激。

    此致

    Sam Refaat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请参阅以下内容、了解您可以购买的特定评估模块(EVM)。

    http://www.ti.com/tool/LMG3410-HB-EVM

    http://www.ti.com/tool/lmg34xx-bb-evm

    我们在线提供了更多参考设计、其中包含可供您参考的设计信息和测试结果。  

    http://www.ti.com/power-management/gallium-nitride/reference-designs.html#search?famid=3321

    请告诉我是否有任何可以帮助的东西!

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的连星

    感谢你的答复。

    遗憾的是、您的回答未能解决我们的问题。 我们不是在询问 LMG EVM。

    请再次查看我们的问题。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    感谢您的澄清。

    我们没有用于测量电流的参考设计。

    我们使用的所有测试设备都列在用户指南 的第3.1节中:www.ti.com/.../snou140a.pdf

    对于示波器探头、我们通常使用1GHz 无源电压探头–Tektronix TPP1000。

    希望这会有所帮助。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud & Lixing

    感谢您的回答。

    我们测量电流和电压的目的是实时将其用于控制 system....not 以进行离线验证/测试。

    我们知道、我们应该能够从许多测量电流和/或电压的 TI 参考设计中提取电路。

    但是、我们希望找到特定的参考设计或特定的产品、这些产品经过专门优化、可测量该特定子板的电流/电压。 之所以存在此测量参考设计(或产品)、是因为子板必须已在闭环中进行测试。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lixing & Masoud
    我们发现了两个 EVM、我们认为它们可以帮助我们在闭环中测试这些子板(LMG3411-18)。 这些是;
    •DRV421 EVM 允许我们测量子板的电流、从而产生闭合电流环路电流。 如果我们对此 EVM 正确无误、我们将需要其中3个模块...对吧?
    •INA253EVM。

    如果您认为这些是合适的选择、请告知我们。

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    是的、任何电流传感器都可以用于闭环控制、但重要的是测量位置、例如浮点或负轨返回以及所需的带宽。
    DRV421是一款提供隔离的磁通量传感器,因此您可以使用该传感器测量开关节点电压或高总线电压。
    - INA253EVM 可用于测量低侧 GaN 的电流或负轨电流,因为它主要感应内部分流电阻两端的电压。
    如果您要以较低的带宽执行平均电流模式控制、我建议您查看使用霍尔效应电流传感器的参考设计、如
    www.ti.com/.../PMP20873
    www.ti.com/.../TIDM-1007
    这些是闭环交流/直流功率因数校正转换器。 以上链接提供了设计文件和原理图。
    希望这能解答您的问题。
    此致、
    Serkan