This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:UCD3138

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794443/lmg3410r070-ucd3138

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:UCD3138

这是一个将 UCD3138控制器连接到我们系统的问题。 功率将由2个 LMG3410整流、如前面的 msg 中所示。

您能否查看随附的 PDF 并查看这是否合理?

这是我们在这里进行的思考过程。

由于 GaN 没有开始启动输出电压生成的"体二极管"、即使没有同步整流器驱动信号、我们也必须采用一种比较激进的方法、但不会造成任何操作风险。

在我们的功率级中、我们通过计算/建模知道 大约同步开启-它开始时 和大约 持续时间。 (典型值1uec)

那么,为什么不按附加波形所示的顺序在同步开关上强制此脉冲? 当控制器决定稳定状态时、它会微调 驱动信号。

为此、我们必须在适当的位置感测直流电流、我们可以使用来自 NVE 的 AA024超微型1Meg Hz 传感器来实现这一点。 有趣的是、通过这种感应方式、传感器延迟将成为一个没有影响的问题。

由于这种感应、我们推导出稳定状态下的同步脉冲、该脉冲与 startupe2e.ti.com/.../SYNC_5F00_RECTIFIER_5F00_TIMING_5F00_DERIVATION_5F00_OUTPUT_5F00_SENSING.pdf 上的强制条件略有不同

您会对该策略有何看法?

我们是否能够向 UCD3138提供感应信号 并从多个 PWM 输出之一获取脉冲? 如果这些范围太窄、我们也可以将 比较器输出作为高/低信号馈送。 UCD 完全无需处理模拟快速传感器信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    我看不到附件。 您是否想在帖子中将其粘贴到这里? 如果没有原理图,则很难跟进。
    谢谢、
    Serkan