This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691-Q1:制造问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791971/tps92691-q1-apllication-issue

器件型号:TPS92691-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92691

您好、E2E、

原理图如下所示。 我们使用 TPS92691QPWPQ1来驱动8个 LED。  额定电流1A、最大电流1.5A。 主要问题是当 LED 亮起时、PCB 板(芯片附近)上会出现蜂鸣、请帮助 分析原因。 谢谢你。

BRS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    您所附的原理图是不可读的。 您可以使用更好的副本吗?
    同时、您能否获得 TPS92691上 LED 电流、Vin 以及 PWM 输入和栅极信号的示波器捕获。 我们正在寻找可闻范围内的输出电流不稳定情况、如果没有 PWM 输入、当 LED 电流为零时、我们需要放大示波器捕获。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如下所示。

    我们使用了15%的驱动 LED、它仍然有嗡嗡声 sound.e2e.ti.com/.../6712.LED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    您是否有我们在上一个帖子中请求的示波器截图?

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kun:

    我们没有听到您的反馈、因此我们认为您可能已经解决了问题。 该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan