This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:IADJ 引脚上的最大输入电压

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794043/tps92692-q1-maximum-input-voltage-on-iadj-pin

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

在 tps92692的数据表中、IADJ 引脚支持5.5V 的最大电压。 如果我在 IADJ 引脚上施加大于2.1V 的电压(第9.2.2.2.9节"编程 LED 电流")、LED 输出电流是否会大于使用 RCS 电阻器计算出的电流? 按公式:RCS = 2.1/(14 * ILEDMAX)。 或者、输出电流的最大值是否由上一公式计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josnei 您好、

    在数据表的第7页的模拟调整 IADJ 部分下、有一个内部钳位、可将输入电压钳位到2.4V。 此外、第9.1.7节 LED 电流编程对此进行了说明。