This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:将 TS1和 TS2短接

Guru**** 2514785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794475/bq24192-shorting-ts1-and-ts2

器件型号:BQ24192

大家好、团队、

客户在  其原理图中使用 BQ24192并希望使用单个热敏电阻、  

他能否短接 TS1和 TS2并将其连接到电阻和热敏电阻之间的中心点?
这是有效条件。

客户还提到了一个情况,即电池充电过程非常顺利,但充电指示灯不闪烁。

通过短接 TS1和 TS2并将其连接到有效的电阻分压器来解决此问题 ,是否可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shreenidhi、

    如果客户使用单个热敏电阻进行电池温度检测、则应将 TS1和 TS2短接在一起并连接到有效的电阻网络+热敏电阻、如数据表的应用图所示。

    如果 STAT 引脚闪烁、则表示存在故障、在客户的情况下、它可能与 TS 引脚相关。


    此致、
    Joel H