This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:BQ25601D 默认 OVP 问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791169/bq25601d-bq25601d-default-ovp-question

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ25601BQ25606

尊敬的 TI 团队:

   请帮助我们检查 BQ25601的默认 OVP 是否为14V、我的输入是否为12V。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    POR 上的默认输入 OVP 设置为6.5V、但您可以通过将"11"写入 REG06位[7:6]将其更改为14V。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Angelo、

      输入 12V、默认为 OVP 6.5v、电池不供电。 该 IC 可以处于 OVP 中。 如何进行注册。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否询问如何退出 ACOV?

    您可以将输入 OVP 寄存器设置设置为14V。完成此设置后、器件将自动恢复正常运行、因为12V 低于输入 OVP 阈值、如数据表的第8.3.10.1.1.1节所述。

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安吉洛

    抱歉、

    我的意思是、当 BQ25601输入12VDC 时、默认 OVP 为6.5V、然后 BQ25601可以处于 OVP 状态。 处理器主机无法由无电源启动、无法为 bq25601写入寄存器


    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    我对您的问题的理解是、如果没有电源来启动处理器、您需要在没有主机控制的情况下将 acov 阈值设置为14V。 是这样吗?

    遗憾的是、无法将 BQ25601的默认 acov 阈值设置为14V。如果这是您的要求、我建议改用 BQ25606。 BQ25606是独立充电器、ACOV 阈值为14V

    此致、
    Angelo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

      您能否帮助我们检查 BQ25606充电器 OCP 是否低于6A?

     充电器的典型 OCP 是多少?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    IBATFET_OCP 的典型值约为7A。我在 EVM 上对此进行了测试、发现阈值为6.7A

    此致、
    Angelo