This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:输入耐受电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794873/lm317-input-withstand-voltage

器件型号:LM317

大家好、

LM317输入耐受电压是多少? 由于它仅在数据表中列出输入到输出差分电压、我如何才能获得输入耐受电压(最大输入电压)?

如果我的客户使用24V→12V 电压、其输入耐受电压是否为12+37=49V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    与大多数其他 LDO 一样、LM317没有接地引脚。 这就是 Vin 上的绝对最大额定值以 Vout 为基准的原因。

    如果您的客户使用24V→12V 电压、其输入耐受电压是否为12+37=49V?
    是的、如果输出电压设置为12V、则输出电压差的最大输入电压为12V + 40V = 52V。

    此致、
    Jason Song