This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:如何测量波特图

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794533/bq25713-how-to-measure-bode-plot

器件型号:BQ25713

我们想测量 bq25713的波特图。

请告诉我我们应该放置的注入电阻点。

-充电操作期间
  它是否在 VBAT 和 SRN 引脚之间?

- BATFET 关闭时
  它是否介于 VSYS 线路和 VSYS 引脚之间?

-在 OTG 模式下
  它是否在 Vin 线路和 VBUS 引脚之间?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有亲自做过这项测量、今天是 TI 美国的假日。 我将在星期一回到办公室时给你一个答案。

    谢谢、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您在问题中所述、测量点取决于器件的工作模式。  一个重要的区别是器件是调节电压(CV 充电、调节 VSYS、调节 VBUS)还是调节电流(CC 充电、IIN_DPM)。  我与我们的设计团队交谈、他们告诫说、当器件处于电流调节模式时、例如恒定电流充电或 IIN_DPM 时、可能很难测量环路稳定性、 由于电流感应放大 器集成在器件中、因此没有简单的方法可以断开差分输入线路(SRP/SRN 或 ACP/ACN)以注入信号。  

    要在器件处于电压模式调节时测试环路稳定性/获取波特图、请执行以下操作:

    -充电操作期间 (CV 充电)

     在 CV 充电期间、BQ25713调节电池电压、此电压通过 SRN 引脚感测。  因此、将注入电阻器放置在 SRN 引脚上。

    - BATFET 关闭时

     在这种情况下、器件通过 VSYS 引脚调节系统电压。   因此、将注入电阻器放置在 VSYS 引脚上。

    -在 OTG 模式下

      该器件正在调节通过 VBUS 引脚感测到的 VBUS 电压。  因此、在 VBUS 引脚上放置注入电阻器。

    因此、您在问题中提到的三点是正确的位置。  

    基本上、您需要将您的注入电阻器放置在数据表中该图所示的三个电阻分压器的正上方(取决于根据上述测试模式):

    请注意、不同的影响会导致器件在不同模式之间转换。  例如、器件最初可能处于 CV 充电模式、注入的信号可能会将其移至 CC 充电模式。  如果发生这种情况、将产生非常令人困惑的结果、因此在进行测量时请小心、以确保器件在整个测试过程中保持相同的控制模式。

    以下是有关测量环路稳定性的 TI 应用手册、您可能也感兴趣:

    http://www.ti.com/lit/an/snva364a/snva364a.pdf

    此致、

    Steve