请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92691
大家好、团队成员
我的客户 使用我们的 TPS92691作为 Sepic CC 模式。
负载为6个 LED、输出恒定电流为1A、负载电压为3V/每个 LED。
现在、客户工程师测量 SW 引脚的电压并发现波形异常。 如下所示:
客户的原理图如下所示:
出现此异常电压波形的原因可能是什么?
感谢您的帮助、期待您的回复!