This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:波形硅化

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794132/lm5017-waveform-osilation

器件型号:LM5017

在使用 LM5017进行审阅时、会看到开关波形的振荡。
即使 RON (PIN4)和 FB LOOP (pin5)的值发生变化并且输入发生变化、振荡现象也不会改变。
它就像一个抖动函数、您知道如何解决它吗?
它是具有抖动功能的 LM5017的正常运行吗?

应用:MCU 辅助电源
输入48V~66V
输出电流:5:50mA
         10V:70mA

波形:输入:48V

输入:66V

e2e.ti.com/.../5444.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    休伯特

    LM5017是一款恒定导通时间转换器、其频率精度与电压模式或电流模式转换器不同。 我们仍然可以通过调整原理图和布局来减少该抖动。

    原理图-尝试将 C5增加到6.8nF 或10nF。 这将注入更多纹波、这可能会有所帮助。

    布局-请分享布局、我将进行介绍。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5017_5F00_PCB.pdfHiSam、

    感谢您的及时回复。

    我已根据您的建议更改了 C5、但波形没有变化。

    请 您查看随附的布局文件。

    客户想知道 IC 是否因该振荡波形而损坏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    休伯特

    布局对于我来说看起来很好、因为布局能够使抖动恶化。

    我可能考虑的唯一问题是隔离式输出会振荡。 这可能导致开关节点在示波器上出现抖动。 但是、如果情况并非如此、那么情况就很好了。 COT 的抖动符合预期。

    我没有证据表明 IC 已损坏。

    Sam