This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170187/battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25570

您好!

你好。

客户 希望使用5mA 的标准电流为小型电池充电。 我们的 任何 IC 都可以实现这一点吗? 它们是可配置的、还是可以使用外部电路进行调整?

应用是收集压电式或磁性能量收集器、以便为小型固态电池充电。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    压电式或磁收集装置具有高阻抗输出、并且很可能进行整流。  因此、您将需要一个具有 VINDPM (MPP)的充电器。   MPP 和开路电压以及 MPP 预期的最大输出电流是多少?   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    在我们最激动人心的压电式电路中、我们看到了180uW、27uA 电流和6.3伏电压。

    要为电池充电、我们需要在2.6V 时提供4/5mA 电流。

    我们仅限于在旋转速度方面描述 ATM 的水平。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    如果6.3V 是整流后压电式的 MPP、那么我们没有一个好的解决方案。   

    ~不是、在对直流电压进行整流后、压电源通常具有 MPP = VOC 的40-50%或 MPP Δ L=3.15V。   我们唯一的选择是具有集成降压转换器的基于 BQ25570升压的充电器。  由于其输入电压 VINDC 的绝对最大值为5.5V、因此需要在 VINDC 上使用5.5V 的齐纳钳位。  对于 升压转换器、升压转换器的稳压输出 VBAT_OV 需要被设定为略高于 MPP=3.15V。  存储元件需要连接到输出端 BQ25570降压转换器 VOUT、设置为2.6V 而不是 VBAT。

    此致、

    Jeff