This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:ZETA 转换器的输入电源

Guru**** 2767425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169719/lm5116-input-supply-for-zeta-converter

器件型号:LM5116

你(们)好  

我想为使用 LM5116设计的 zeta 转换器设计具有 EMI 滤波器保护功能的电源、以实现24V 直流输入。 与 pdf 中的以下原理图一样、为反激式转换器设计的电源可提供24V 恒定直流输出。

请帮助我设计这种交流电压为90V 至265V 的电源、并提供稳压直流电压以获得恒定的24V 直流电压、当这些24V 电压提供给我设计的 zeta 转换器时、它必须提供稳压24V 直流输出。

还随附了由我设计的 zeta 转换器 TINA TI 软件。 它设计用于24V 直流输入、如文件所示。 请确保整个电路的输出端必须具有24V 和2A 电流。  

此致、

Usman Haider  

e2e.ti.com/.../1667968531492_5F00_1667968529130_5F00_Zeta-Converter.TSCe2e.ti.com/.../slurae8.pdfe2e.ti.com/.../tidm875a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保电路中不应有变压器和稳压器。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman

    请描述您遇到的问题/问题。   

    顺便说一下,这是你在巴基斯坦的硕士论文项目吗?  

    -Eric Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、我想设计 ZETA 转换器的输入电源、以便能够以24V 直流电运行、因此必须从 ZETA 转换器获得恒定的24V 直流输出。 请使用 EMI 滤波器和保护功能帮助我设计由95V 至265V 交流电源供电的24V 直流输入电源。

    顺便说一下、我不是在做硕士。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman

    请详细说明您的问题。 ?  

    -李家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试为电路设计电源、并使用随附的 Proteus 软件进行设计。 但该电路在 Tina TI 软件中无法正常工作。 我不知道这有什么问题。  

    Eric 请帮助我解决 Tina TI 软件文件中的问题。 我是 attaching.e2e.ti.com/.../rec.TSC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BLDC-motor-Drive.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman  

    您发送给我的仿真文件在我的笔记本电脑中运行良好。 请卸载并重新安装 TINA、或在其他计算机中安装 TINA。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 Eric  

    您在笔记本电脑上运行的仿真文件不需要任何完善和其他东西。 我只想为该电路设计一个电源、如上所述。 我告诉您设计一个电源、就像我在名为 BLDC 电机驱动器.pdf 的 pdf 所示电路中设计的那样。 我想使用 Tina TI 软件设计和仿真 pdf 文件中显示的电路。  

    如您在 pdf 中所见、当我为电路提供90至265V 交流电时、我为我提供恒定的60至64V 直流电压。 我只想使用 Tina TI 软件来设计该电路。

    为此、我还尝试使用 Tina TI 软件来设计该电路、但这对我不起作用。 我设计的电路显示在 rec.tsc 文件中。  

    请帮助我在 Tina TI 软件中实现该电路。  

    此致、  

    Usman Haider  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2211.BLDC-motor-Drive.pdfe2e.ti.com/.../7002.rec.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到上述附加文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman  

    7002rec.tsc 文件在我的笔记本电脑中也能正常工作...您是否尝试卸载并重新安装 TINA 软件?  我在7002.TSC 文件中找不到 LM5116器件。 此外、我不知道当"BLDC 电机驱动器.pdf"中的交流输入在90-265V 范围内变化时、我们如何才能获得稳压输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 Eric 吧!

    如您所见。 该输出波形不正确、因为我将获得零伏直流输出。 我希望获得20至50V 直流输出。  

    请帮助我找出电路的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    由于您创建了一个新线程、我将关闭此线程。  

    由于变压器未 正确连接到二极管整流器、因此输出电压为零。 请稍微移动一下变压器、这样您就可以轻松找到未连接的网络。   


    -李家祥