This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:将 EN 引脚与 TPS56121连接在一起

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794828/tps54620-connect-en-pins-together-with-tps56121

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS56121

您好!

我的客户将 TPS54620和 tps56121的 EN 引脚连接在一起。 我认为这很好、因为两个器件都在数据表的功能方框图中具有可并联的内部上拉电流源。 您能否帮助确认 实际内部电路是否存在任何风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    可以对多个器件使用公共 EN 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    执行此操作时需要注意的一点是、确保不超过 TPS54620 EN 引脚的6V 绝对最大值。 我对 TPS56121还不是很熟悉、不知道它的 SS/EN 引脚可以充电到高电平、并且它可能接近 BP 电压。

    在原理图中、我看到此应用中的输入电压为5V。 5V 的输入电压将使 EN 引脚保持在6V 以下

    此致、
    Anthony