This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VBST 电流

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795080/tps53355-vbst-current

器件型号:TPS53355

我想知道 VBST 电流的平均值。  我想在 VBST 和 LL 之间添加一个电阻。  我可以 使用0402封装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我怀疑我们有这些数据。 绝对最大额定值为50mA。 典型值可能在10mA 范围内。 如果您想使用串联电阻、我建议使用2欧姆电阻。  0402可以使用。  确保包含建议的 BST 电容器。 0.1uF 串联电容。