This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACOC 的精度

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170732/bq24800-the-precision-of-acoc

器件型号:BQ24800

你(们)好

您能否帮助清除作为 ACOC 事件的应用约束?

操作:仅连接适配器

 

0x3C [14:11]= 150% ILIM1 = ILIM2

ICRIT = 110% ILIM2

0x37 [9]= 125% ICRIT

IDPM 设置为1536mA、

2. IDPM 设置为4096mA

 

计算:

1.150% x 1536 x 110% x 125%= 3168mA

2.150% x 4096 x 110% x 125%= 8448mA

 


测量:

1、ACOC 触发电流@ 5500mA (预期电流= 3168mA)

2. ACOC 触发为预期@ 8200mA (预期= 8448mA)

 

CH1:VADP_IN;CH2:VSYS:CH4:Isys

 

设置为1536mA 的 IDPM 远远超出了我们的预期

感谢您的评论!

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    有两个因素会影响 ACOC 精度。  

    参数容差

    例如、如果阈值设置为200%典型值、则可能是120%最小值或215%最大值  

    2. ACOC 钳位

    我们不建议 ACOC 电平过低、因此实现了最小50mV 的低钳位。 见上表。

    根据10m Ω 电流感应、这意味着最低的 ACOC 电平为5A。 如果需要较低的保护级别、您可以更改电流感应。  

    此致、

    老虎