This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:固定频率版本上的 SYNC 引脚行为

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794307/lmr23630-sync-pin-behavior-on-fixed-frequency-versions

器件型号:LMR23630

在固定频率版本上、EN/Sync 引脚是否可用于覆盖默认的固定400kHz 开关频率并以~2MHz 运行器件?  数据表未明确指明哪种方式。  我在文本中找不到任何内容表明这是不可能的、但我不想假设!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    数据表的第8.3.4节 详细介绍了 EN/SYNC 行为、 数据表的第7.7节 指出典型值为100ns 的 TSYNC_MIN (最小同步时钟导通时间和关断时间)。 因此2MHz 绝对是可能的。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到了这一点、但是、虽然这并不意味着您无法 通过 Sync 引脚以2.1MHz 运行固定版本、但也不一定意味着您可以运行(因为同步输入的最小开/关时间显然只是频率的一个可能限制因素)。  

    此外、有趣的是、Webench 配置器在可调器件上允许高达2.1MHz 的用户频率、但在可调器件和不可调器件上只允许高达1.2MHz 的同步频率(至少在涉及可调器件的情况下与数据表直接相矛盾、 这意味着它们可以同步高达2.2MHz)。 我猜最大同步频率在 Webench 中是完全错误的。  Webench 允许将固定部件同步到与可调部件相同的频率这一事实令人鼓舞、但如果数据表明确规定了固定部件上 SYNC 引脚的功能范围、而不是简单地暗示它、那将会更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    感谢您指出这一点。 我将与 WEBENCH 团队联系以解决此问题。

    再次感谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我们在内部对此进行了修复。 我们将在下一次更新(几周)后在线进行反思。 再次感谢您指出这一点。

    Sam