This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q3A:CSD19538Q3A 的卷带包装箱尺寸中的引脚1方向

Guru**** 2586655 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794928/csd19538q3a-pin-1-orientation-in-tape-and-tape-and-reel-box-dimension-of-csd19538q3a

器件型号:CSD19538Q3A

你(们)好

请帮助提供 CSD19538Q3A 的卷带包装箱尺寸中的引脚1方向。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您推广 TI FET。 此信息可在 CSD19538Q3A 数据表的第10页上找到。 磁带中的模腔额定值为3.60mm x 3.60mm x 1.30mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复、但仍然需要您帮助检查引脚1位置并 提供下图所示的"卷带尺寸"和"卷带盒尺寸"信息(请参阅其他器件的数据表)。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    是的、引脚1由点表示。 卷带和包装箱尺寸如下:

    直径 :330毫米
    宽度 :12.4毫米

    装运箱 :
    描述符 :装运箱
    长度 :340毫米
    宽度 :340毫米