This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:CC 板载级校准

Guru**** 2524510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170726/bq76940-cc-on-board-level-calibration

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1A

您好!

是否有任何关于板级 CC 校准的建议?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以查看《BQ78350-R1A 技术参考手册》、了解在配套监测计器件上校准该手册的步骤。 这可能会有所帮助。

    最好在两个不同的电流电平上测量 CC 读数、例如1A 和2A -然后可以计算增益和偏移。

    此致、

    Matt