This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:温度

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27320, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167769/bq27320-temperature

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、我使用的是 BQ27320、 电池上连接了外部 NTC 电阻器。

现在、UI (EV 板+BQStudio)仅响应监测计的内部温度传感器、我必须物理接触监测计以查看温度变化。

如何配置它、以便显示的温度来自连接的外部 NTC?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM 第2.4节温度():0x06和0x07

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在 BQStudio 中检查这些值? 我能否配置左侧的监测 UI 以显示外部温度而不是内部温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对外部温度、如表2-5中所示、设置运行配置位

    bqStudio GUI 将大约每4秒更新一次该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我该怎么做? 请附上该流程的一些图片。 这些"操作"位在哪里?  

    我恳请各位:请用这一行的内容回答我的问题,然后再作一点回答。 您可以看到、我对此有点失落、您的回答远不能提供帮助。 我需要一些分步指南来指导这个过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillermo、

    在 bqStudio 中、导航到"Data memory"选项卡并转到参数。 然后单击该值并更新位。 温度可从"Registers"选项卡读取。 使用扫描/刷新按钮。

    请告诉我这是否有帮助、或者您是否需要有关如何使用 bqStudio 的更多基本信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Data Memory"选项卡下的"My BQ Studio"没有"Parameters"菜单。 您能否向我发送一份您所讨论内容的屏幕截图?

    非常感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "参数"是指要更改的参数的特定名称。 我单击了所附屏幕截图中的"Operation Config A"。 显示了这些位。 单击要更改的位、然后单击"Write to Data Memory"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TMR、TEMPS 位应该为1以读取外部热敏电阻、但我的器件仍在左侧 UI 中显示内部温度。

    TMR 还会提示将"操作配置 B" WRTEMP 位配置为0、但该位在 BQStudio 中不会出现同名。

    请帮我配置这些位、以便我的外部热敏电阻温度显示在左侧 UI 中吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我发现 WRTEMP 是操作配置 A 的位0、而不是 TMR 所说的 B。 一定会有错误。

    尽管我找到了这些位并按照 TMR (WRTEMP =0且 TEMPS = 1)进行了配置、但 UI 不显示来自外部热敏电阻的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我发现低=绿色,高=红色,现在终于开始工作了!!!!!  

    谢谢 Shirish,你们太棒了!!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    如果问题得到解决、请将该主题标记为已解决。