This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BATDRV 开关时间

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794910/bq25713-batdrv-switching-time

器件型号:BQ25713

您好!

我想知道如何计算 BATDRV 输出电压的开关时间、外部 PFET 栅极从高到低。
我可以在数据表中找到 Rbatdrv_off=1.2k 欧姆、并且猜它可以通过这个1.2k 欧姆和 PFET 的 Ciss 计算得出、对吗?

 当在拉动 系统负载时 VBUS 输入突然被移除时、电源应该被切换至补充模式。 在转换过程中、BATFET 上的体二极管有助于为负载供电、系统上的压降可由 VF 进行钳位、这种理解是否也正确?

提前感谢、
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinya、

    FET 的栅源极行为具有电容行为、但如果您查看 FET 导通的 VI 曲线、它看起来与充电电容器的类似曲线不同。 FET 倾向于快速充电至平坦电压(您可以搜索"Miller 高原"以了解更多信息)、即使电流继续流入栅极、也保持在该平坦电压附近、 然后、在经过一段时间的平坦状态后、快速将剩余部分充电至它们被上拉至的任何电压。

    为了正确地对 FET 的开通时间建模、您需要对该 VI 曲线建模、然后通过确定驱动电流
    I_DRV =(V_DRV - V_GS)/ 1.2kOhm、其中对于该器件、V_DRV = 6V。

    一种常见的估算方法是将 V_GS 的平坦电压用作恒定值、然后您可以确定恒定驱动电流、即
    I_DRV ~(6V - V_PLAT)/1.2k Ω

    估算完此电流驱动后、您可以使用栅极电荷来确定驱动栅极所需的时间
    T = Q_G / I_DRV

    栅极电荷和平坦电压都应在 FET 数据表中指定。

    关于第二个问题、正确的是、PFET 的体二极管将允许电池放电以保持系统电压、即使 PFET 处于导通状态也是如此。 因此、系统应保持接近 V_BATT - V_f、其中 V-f 是反向栅极二极管的正向压降。 一旦 PFET 打开、系统电压将变为 V_BATT - R_DSON*I_BATT。


    此致、
    Steve