This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:升压 LED 驱动器输出尖峰

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792700/tps92691-boost-led-driver-output-spikes

器件型号:TPS92691

我设计了基于 TPS92691的升压 LED 驱动器。 它通过22-50V 输入驱动56V 5A COB LED。 它工作正常。

示波器在输入端显示小尖峰(100mV)、但在输出端显示大尖峰(3V)。 尖峰来自开关(400kHz)。

我从4.7uF X7R 输出电容器开始。 然后又增加了一个、尖峰减少了。 然后再添加一个、这样可以减少更多的尖峰、但添加更多的电容不会改变任何东西。

我用探头进行测量、探头周围缠绕了导线。

当 MOSFET 导通时、会出现第一个较大的尖峰(振铃)、然后 MOSFET 打开、第二个尖峰出现。 为什么会发生这种情况?

尖峰是否可以通过某种方式降低? 此外、它是否糟糕、是否会对任何事情造成伤害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    输出电容器两端的电压的这种示波器捕获吗?  如果是、则电容器中有 ESL、并且您可能希望在输出电容器上使用较小的电容器0.01uF 陶瓷 X7R 来减小 ESL。  

    如果它是 LED 上的电压、那么它很可能会在您的布局和示波器上拾取。  

    谢谢 Tuan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重新设计过程中、我注意到电流检测 RC LPF 上的电阻器短路、因此没有 LP 滤波。 我不确定它到底是如何影响电路的、但现在它看起来更干净。 波形相同、但没有尖峰、只是纹波。

    以下是输出电容上的波形、与上述后置中的波形完全相同:

    因此、即使在布局不太好的 PCB 中、驱动器也能很好地工作。 感谢 TI!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    很高兴听到您已解决问题...谢谢 Tuan