This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170RGYR 热问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794499/tps40170rgyr-thermal-issue

主题中讨论的其他器件:TPS40170

你(们)好  

我 在我的设计中使用 TPS40170RGYR 12-48V 输入至3.3V、但当48V 输入导致热问题时。

我想知道流经 TPS40170RGYR 内部 LDO 的电流是多少、以及输入电压与 TPS40170RGYR 热性能的关系曲线

谢谢

Smith   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、

    VIN 引脚直接连接到 LDO、因此 VIN 引脚的输入电流是流经 LDO 的电流。 您可以测量此值以查找您的答案。

    我们没有输入电压与热性能的关系曲线、因为热性能取决于许多其他因素。 曲线在大多数情况下都不正确、因为布局、输出电流、FET 选择... 不同设计的差异很大。TPS40170是一款控制器、这意味着 FET 不在 IC 内部。 由于大多数热量都在 FET 中、因此控制器的过热问题通常较小。 TPS40170的温度和条件(环境温度...)

    Sam