This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166993/lm5116-unencrypted-spice-model

器件型号:LM5116

您好!

我正在为 LM5116寻找未加密的 SPICE 模型。 我发现了一个未加密的平均 SPICE 模型、虽然它可能起作用、但由于它修复了控制电压的输出和次级电路、因此受到了严重限制。 我正在寻找更接近器件工作方式的器件、并需要次级电路工作。 谢谢!

CY 滚动器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想在数据表中对两个要点进行一些澄清:一-与 Rsense 有关的 VC (th)是什么、因为它与 I max out 有关。 在 DS 方程(12)中、将其定义为.11V、因为示例中的 Vccx 为0。 二-最佳性能方法:均衡 (40)表示输出< 7.5V 时需要斜坡的负电压示例小于7.5V、但未产生负电压或说明原因?  

    CY 滚动器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、是的

    您可以在此处下载未加密模型、网址 为 https://www.ti.com/lit/zip/snvm958。  遗憾的是、TI 现在没有计划更新 LM5116 PSPICE 模型。  

    VC (TH)是逐周期电流限制阈值

    负电压由连接至 LO 引脚的简单电荷泵电路产生。

    - 李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    谢谢、这是正确的、可以解决我的问题。 我想问 LO 引脚是否仍然直接进入低侧 FET 的栅极?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、是的

    是的、它应该被连接至 LO 引脚/低侧 MOSFET 的栅极。 。

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我尝试使用该模型并对电路进行了多次调整以获得完整的仿真、但我失败了。 Eric、您提到遗憾的是、TI 不打算更新 LM5116 PSPICE 模型。 不完整仿真与 PSPICE 模型的当前状态之间是否存在任何关联。

    其次、该器件是我的设计中可用的器件的简短列表、这些器件已在高辐射环境中进行了测试并获得批准。  

    CY 滚动器   

    谢谢、这是正确的、可以解决我的问题。 我想问 LO 引脚是否仍然直接进入低侧 FET 的栅极?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、是的  

    如果您详细描述了问题并将仿真文件发送给我、我可以帮助您进行 PSPICE 仿真。  

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)