This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求充电器解决方案

Guru**** 2766345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793679/seeking-charger-solutions

主题中讨论的其他器件:bq24072BQ24040

我希望充电器包含以下规格:

输入电压5V

充电电流为1A

电池4.2V

大约3x3mm 的 IC 封装

LED 功能(充电/完全充电/电池电量不足警报)

控制模式:独立

你能给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    如果您需要 PowerPath、这意味着即使在电池放电和精确端接电流情况下也能在插座上使用系统电源轨、那么 bq24072或该系列的其他产品。

    如果您不需要电源路径、则选择 BQ24040。




    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我是否知道 bq24072&BQ24040都支持电池电量不足警报的 LED 功能?

    我看不到规格中的函数。

    您能更详细地解释一下 VDT 和 Voup 的正常输入吗?

    谢谢你。

     

    杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisy、
    bq24072和 BQ24040都没有电池电量不足的警报。 它们具有针对 VIN 存在的 LED 指示以及充电和充电完成。 VDT 是器件考虑存在 VIN 时的检测阈值。 当 VIN > VBAT + VDT 时会发生这种情况。 当我们关闭输入电压以保护充电器免受高电压影响时、VOVP 是电压。