This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:我想在一次操作中读取整个寄存器集、然后以相同的方式写入

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170514/bq25731-i-would-like-to-read-the-entire-register-set-in-one-operation-then-write-the-same-way

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: BQ25672

我想在一次操作中读取整个寄存器组;然后以相同的方式将它们写回(在进行任何需要的修改后)。一些寄存器为只读寄存器如果 我尝试写入它们会发生什么情况?  我希望不会发生任何不良情况、并且事情会继续正常进行、唯一的效果是写入实际上不会发生。

此外、数据表将地址列为0XD6。  但是、BQ25672的数据表在其数据表中列为0x6B、这是由于某种奇怪的巧合而导致位反转。这意味着什么?  BQ25672和 BQ25731是否具有相同的地址?  如果它们能够做到、数据表中的差异有多大?