This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:电源设计的 Tina TI 文件中存在错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170615/lm5116-error-in-tina-ti-file-for-power-supply-design

器件型号:LM5116

你(们)好
我想在 Tina TI 设计一个电路、就像我使用 Proteus 软件设计的那样。 具有输入和输出的 Proteus 软件电路如下面所附的 pdf 所示。
我尝试在 Tina 中设计电路、但这对我不起作用、也不能提供 pdf 中所示的确切输出。
如您在 pdf 中所见、当我施加90至220V 交流的输入时、它会提供60至64V 直流输出。
请帮助我尽快找出电路中的问题(见下面的附件)。

此致、

Usman Haider  

e2e.ti.com/.../2678.BLDC-motor-Drive.pdfe2e.ti.com/.../2543.rec.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Usman  

    正如我在前一篇文章中提到的、我认为您提到的问题不是由 LM5116引起的。 我在您的原理图中找不到 LM5116器件。

    此外、当输入电压介于90V 至220V 之间时、我找不到一种调节输出的方法。  请仔细检查 PDF 文件中的原理图或仿真结果。

    -李家祥