主题中讨论的其他器件:UCC28780、 LMG3410R070
Ulrich
我在 EVM 上观察到(我今天交付)、它们使用了3倍.33 μ F 的泄放电压为2M。
我尚未运行 calc、但为什么要运行3X .33uF?
我根据我的需求进行的计算迫使我接受"直流降额至40%"、但为什么在没有直流电的情况下会接受该值?
#2问题是它会谐振-因此必须假设电流在导通期间为双极。 那么在这里、很多电介质是不可接受的。
#如果在此处使用逻辑极,我会选择一个 NPO,它可以通过估算其两端的电压来处理谐振期间的电流(来自 Iclmp*ZR>>sqrt (L/C)?)。
如果泄漏电流为3 μ H、0.33 μ F、Z 为 sqrt (3/.3)几乎不超过3V
为什么要使用250V 额定值?
这是因为次级侧谐振是不是由于 NPS 而形成的另一个峰值吗?
这对于超紧凑密度至关重要-了解 Cclmp 将承受的电压。
它是否有任何直流电压?
我想听取你的意见。
Thnx
R