主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、、
您好!
我们将使用自己的编程工具对 bq28z610进行编程。 我想知道如何为此器件创建一个 bq.fs 文件。 我只找到保存 srec 文件的选项。

此致
Stephanie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将使用自己的编程工具对 bq28z610进行编程。 我想知道如何为此器件创建一个 bq.fs 文件。 我只找到保存 srec 文件的选项。

此致
Stephanie
您好 Stephanie、
只能从新固件 v0.20读取 bq.fs 文件
当检测到 v0.20时、bqStudio 将显示"Golden Image"按钮/选项卡、而不是"Firmware"。
您好 Shirish、
感谢您的回答。
在哪里可以找到 bq28z610固件版本0.20的 srec 文件?
您发送给我的链接包含 bq28z610R2的信息。
在哪里可以找到介于0.17和0.20之间的变化列表?
此致
Stephanie
您好 Stephanie、
你是对的。 bq28z610-R2为版本2.00而不是版本0.20
我检查并发现这两个版本之间的硬件不同。 TI 建议您使用 bq28z610-R1/R2硬件、因此尚未发布版本0.20的 srec。
参考线程
您好 Shirish、
感谢您的回答。
一个示例
我们可以对28z610 R1使用 srec 文件、并将其写入28z610、尽管硬件有一些差异。 我是对的吗?
此致
Stephanie
您好 Shirish、
感谢您的回复。 我们在 Battery Management Studio 中执行了以下步骤、根据我们现有的黄金映像将28z610_0.17升级到28z310_2.00:
1) 1)将我们的黄金映像(固件版本为0.17的 srec)下载 到 bq 28z610
2) 2)将所有值导出到 gg.csv 文件
3) 3)将固件版本为2.00的默认 srec 下载到 bq 28z610
4) 4)将所有值导出到新的 gg.csv 文件中
5) 5) Cpoy 从黄金映像 gg.csv 到新 gg.csv 的所有值
6) 6)使用黄金映像值从新 gg.csv 导入所有值
现在、我们遇到了 SOC 不正确的问题(2%、而不是大约25%)。
我们现在是否需要执行新的学习周期? 或者、是否有其他方法为基于现有黄金映像的新固件版本创建新的黄金映像?
此致
Stephanie