This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD15380F3:推荐2oz 铜

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD15571Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168814/csd15380f3-2oz-copper-recommendation

器件型号:CSD15380F3
主题中讨论的其他器件:CSD15571Q2

我发现不建议将此器件与大于1oz 的铜一起使用。 是否有类似的 FET (泄漏极低)可以处理2oz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您关注 TI FET。 PCB 铜厚度与影响焊盘尺寸的纵横比直接相关。 铜越厚、PCB 焊盘就越大。 因此、对于这个具有小焊盘的 FemtoFET、PCB 铜厚度将限制为1oz。 下面是 FemtoFET SMT 指南的链接。

    https://www.ti.com/lit/ug/slra003d/slra003d.pdf

    TI 提供采用2x2mm SON 封装的替代器件:CSD15571Q2或 CSD71571Q2。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深入了解这一点、只要我们在这些 femtofet 上具有适当的阻焊层边界、我们就可以使用2oz 铜。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我与我们的 SMT 专家分享了您的问题。 他的反馈如下。 我们非常乐意查看您的焊盘设计和 PCB 布局。

    根据宽高比、可以使用2oz 铜的 PCB 布局 PCB、PCB 焊盘金属尺寸也是如此。 然后使用阻焊层控制焊盘尺寸。

    金属焊盘可能具有偏移位置、以保持焊盘之间的最小间距。

    这是一款具有小焊盘的小尺寸器件。 布局将会是一个小挑战。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请告诉我这是否解决了您的问题。 正如我在前一个答复中所说的、我们很高兴能审查您的焊盘设计和 PCB 布局。 如果您需要进一步的帮助、请随时与我联系。 现在、我将关闭该线程。 您可以随时重新打开或启动新线程。

    此致、

    John